This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:我们是否有支持热插拔的电平转换芯片?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910482/lsf0102-do-we-have-level-shifting-chips-that-support-hot-swapping

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T244

我们是否有支持热插拔的电平转换芯片?
设计要求支持2.5V 至3.3V 之间的电平转换以及热插拔。

2通道就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有四个级别的带电插入隔离(请参阅 本应用报告):

    0级隔离
    1级隔离:包括 Ioff /局部断电
    2级隔离(热插入):包括上电高阻态
    3级隔离(带电插入):包括预充电 I/O

    LSF 处于0级。 您需要哪个级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    我们是否有可支持2级或3级的电平转换套接字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有具有 OE 或 OE 输入的电平转换器均支持2级。 据我所知、没有一个具有3级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    SN74AVC2T244是否可以 支持2级、因为它具有 OE 引脚?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢