This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:SN74AVC2T244

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/910405/sn74avc2t244-sn74avc2t244

器件型号:SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244

您好!

我们计划将 SN74AVC2T244用作3.3V 或1.8V 至1.35V 的转换器。 该器件应驱动8个负载(每个负载2mA)。

根据数据表、在 1.4V 电源轨和2mA 负载下、Vout_low max 为0.35V 低电平。 是否有办法推断/预测1.35V 和16mA 负载下的 Vout_low 最大值?

VOUT_HIGH 的同一问题

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远高于数据表值的外推并不可靠。

    要获得具有合理 VOL/VOH 的16mA 电流、您必须添加一个针对此负载设计的缓冲器、或者将多个输出组合在一起。 在 VCC = 1.4V 时、AUC 系列的输出信号最强、但在5mA 电流下、您仍然需要使用多个输出。 SN74AUC244具有2×4个输出。 (AUC 输入可过压、因此您无需 AVC 转换器。)