This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:2个定时器的输出不同步

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908280/cd4541b-the-outputs-of-2-timers-are-out-of-sync

器件型号:CD4541B

尊敬的 TI 工程师  

    我遇到了 CD4541BM96应用程序的问题。我无法让2个 CD4541BM96的输出保持同步。

   虽然它并不是一直发生的,但当它发生时,它是显而易见的。

    请帮助我解决此问题  

    非常感谢 e2e.ti.com/.../CD4541BM-application-problem-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorson、

    您是否认为有任何特定场景或设置可能与您发现问题时的情况相关? 还是看起来完全随机? 我在示波器屏幕截图中没有看到正确的输出变为高电平、您能告诉我当问题发生时、它们是如何不同步的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、迪伦  

      它不会随机发生。在我关闭电源 后 ,在5秒内重新打开电源,它将自动复位并输出高电平信号。但您知道我已将 AR 引脚上拉至高电压,这意味着自动复位是禁用的。我不应该自动复位。

      如果我等待5秒钟以上然后开机,它永远不会出现自动复位。我不知道是什么原因导致它发生。

      似乎需要更多的时间来进行介入。如果是原因,您是否有任何解决方法来帮助我解决放电问题。

      非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorson、

    在此期间、您的主复位引脚处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦  

    我第一次提供电力线5V-PWM 信号,MR 引脚的波形为 PWM,然后断电。  3秒后,我用5V DC 电源接至电源引脚,此时 MR 引脚电压低。    但是,415mS 的 Q-out 输出高电平,这正是我设置的延迟时间。

    但是如果我在6秒后使用5V 直流电源接通电源,则 Q 输出输出输出输出将输出低电平。

    它看起来需要6s 才能放电。

    你能帮我解决这个问题吗?

    我在附件中使用了散射屏  

    谢谢  

    e2e.ti.com/.../4541-problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦  

      我  曾尝试向 VDD 和 MR 提供直流电压,但在6秒内我再次上电(但 MR 没有高电压),  Q 仍然输出415mS 的高电平,这是我 设置的时间。

      您有什么意见吗?谢谢  

    e2e.ti.com/.../4541-problem-_2D00_-update.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorson、

    感谢您提供的详细信息、我目前正在进行一些挖掘、以了解我是否可以在此处找到任何可能对我们有所帮助的设计文件。 请在下周初之前给我提供一些反馈。 同时、如果您有其他发现、请随时发布、我也会对这些发现进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorson、

    由于该器件的使用寿命长、我从 Harris 处获得该器件、因此我无法在此处找到任何设计原理图来提供帮助、但我又返回并再次查看该原理图。 我确实注意到、您的 Q 输出选择不符合此处写入的内容、它应该位于 GND、但您将其连接到 Vcc。 这意味着器件将在初始时以高输出加电。 我在新的示波器屏幕截图中注意到、它会执行此操作并返回低电平、但除非发生复位、否则不应执行此操作。 最重要的是、计数器仅在 MR 引脚返回低电平后启动、这种情况实际上并不正确、因为它会在断电期间跟踪电源。 复位电路可能会发生一些竞态条件、从而导致这个奇怪的问题。 此外、如数据表中所述、如果 Vdd 不大于5V、则该问题可能会变得更糟、因为它会导致不太可靠的上电复位。 最好使用 AR 功能并将 MR 引脚保持在 GND。