This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:支持 VCC=1.5V 的 P2P 解决方案

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125, SN74AUC1G125, SN74AUP2G125, SN74LVC2G126, SN74LVC2G125, SN74AUP2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909640/sn74lvc1g125-p2p-solution-which-support-vcc-1-5v

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G125SN74AUC1G125SN74AUP2G125SN74LVC2G126SN74LVC2G125SN74AUP2G126

您好、先生、

我们正在寻找支持 Vcc=1.5V 的引脚对引脚解决方案、

请帮您提出建议。

如果没有 P2P 解决方案、您是否有其他支持 Vcc=1.5V 的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUC1G125和 SN74AUP1G125可在1.5V 电压下运行。它们的过压容差不如 LVC 高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们正在寻找与74LVC2G125DP 和74LVC1G126GW 引脚对引脚并支持 1.5V 甚至1.35V 的器件。

    请帮您提出建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    为此、您可以使用 SN74AUP2G125DCUR 和 SN74AUP1G126DCKR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的反馈。

    选中后、我发现 SN74AUP2G125DCUR 与74LVC2G125DC 引脚对引脚、而不是74LVC2G125DP 引脚对引脚。

    请帮您再次确认吗?

    如果是、您还有其他解决方案可以满足它的要求吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们的 AUP 系列具有最低功耗器件。 遗憾的是、我们为 SN74AUP2G125和 SN74AUP2G126提供有限数量的封装。 如果这两个器件的封装均不是 P2P、则需要使用 SN74LVC2G125和 SN74LVC2G126、这将不符合 Vcc = 1.5V 的要求。

    谢谢!

    乍得克罗斯比