This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要帮助以了解这是哪个部件

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS730, SN74LVC1T45, TPS793
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906831/i-need-help-to-know-which-parts-are-this

主题中讨论的其他器件:TPS730SN74LVC1T45TPS793

你好,我是西班牙的主板有问题的,主板的两个部件都烧坏了。主板的制造商关闭了这条业务线,不再维修它。 其中一个组件已编写 TAR、似乎是 sot 23-5、但在这里"http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline"有多个带有标记 TAR 的组件。另一个组件已编写 PGY、似乎是 sot 23-6、并且发生相同的情况(多个具有相同标记的组件)。 我将从主板和组件上传一些照片、非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "tar"与 SN74LVC1T45相匹配;"PGYI"、TPS730。

    T/R 后缀适用于卷带包装选项;E4/G4 无关紧要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耶稣、

    克莱明是正确的、谢谢克莱明。

    下面是器件标识搜索的图片。
    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

    TPS730和 TPS793是相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我买了其中一些,我收到了一个替换的,但它再次燃烧。 您能帮我搜索故障吗? 这可能是原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的其它部件有缺陷。

    没有至少一个原理图、就无法真正提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    确实是正确的。 如果没有原理图、调试电路实际上是不可能的。