This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8153-Q1:数据速率检测

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909877/sn74lv8153-q1-data-rate-detection

器件型号:SN74LV8153-Q1

该器件根据两个起始位的时序检测数据速率。  确定之后、其余数据的容差是多少?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有内部振荡器。 它计算在第一个起始位期间经过的周期数、然后假定以下八个位具有完全相同的长度。 因此、如果 START 位的周期计数关闭1 (当该位恰好在两个周期之间结束时可能发生)、则最后一位的累积误差为八个周期。

    数据位在中间进行采样、因此时序安全裕度是一个半位的长度。 在 µs 波特率下、这是1/24kHz/2≈20.8 μ s。

    因此、剩余容差为20.8 µs−8×tcycle。 现在、我们需要知道内部振荡器的频率。