This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:四条线路的设计确认5V ->3.3V 和两条3.3V ->5V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AHCT125, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909593/sn74lv4t125-design-confirmation-for-four-lines-5v---3-3v-and-two-3-3v---5v

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT125SN74AHCT125

大家好、

 我们的客户在下图中使用 SN74LV4T125进行了设计。


客户希望确认以下内容是否可行:

1.使用5V MCU 的 GPIO 引脚之一启用两个 SN74LV4T125。
2.在使能引脚上添加上拉电阻、使其默认处于禁用状态、并在我希望启用总线后将其拉至固件中的低电平。
这是否起作用? 尤其是对于 Vcc 为3.3V 的降压转换?

理想情况下、客户希望将所有八个使能引脚连接在一起、但如果需要、他还有足够的 GPIO 引脚来分别启用上行转换器和下行转换器。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

约安坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入均可承受过压、因此上拉电阻可达到5V

    所有 OES 均可由同一信号驱动。

    对于这些电压、SN74AHC125 (用于向下转换)和 SN74AHCT125 (用于向上转换)将是更便宜的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持和此重要信息。
    客户对提供的信息满意。

    祝您度过美好的一天!

    此致、

    Jonathan