This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:SN74AHCT1G14 ESD 咨询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G14, SN74AHCT1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908789/sn74ahct1g14-sn74ahct1g14-esd-consult

器件型号:SN74AHCT1G14
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G04

大家好、

我的客户 以前使用过 SN74AHCT1G04、但他们需要更高的 HBM ESDTO-2kV。 考虑到他们需要"输入与 TTL 电压兼容"、我发现 只有 SN74AHCT1G14能够满足 客户的要求。 请帮您检查 SN74AHCT1G14的 ESD 值吗? 请告诉我、您是否有其他更适合此应用的器件。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您希望获取此信息的软件包是什么?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    封装为 SOT23-5。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     SN74AHCT1G14DBV 的额定电压为2kV HBM、300V MM 和1kV CDM。

    谢谢!

    乍得克罗斯比