This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:TINA TI 中的时间控制开关问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909658/sn7400-time-controlled-switch-problem-in-tina-ti

器件型号:SN7400

我使用 TINA TI 进行仿真、但有一个时间控制开关 在稳态下未正确显示结果。

e2e.ti.com/.../Button_5F00_new.TSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanaraj、您好!

    仿真输出正确。

    您的输入是恒定的3.5V (高电平至 TTL 输入)、因此输出是恒定的"低电平"(200mV)。  无论阻抗如何、串联开关都不会改变 VF1上的电压(您的设置是开启时为0欧姆、关闭时为1戈姆)。  流入 VF1的电流为零,因此流经开关的电流为零(基尔霍夫电流定律)--无论开关的电阻如何,没有电流时都不会出现压降(欧姆定律)。

    如果您希望看到由于开关状态变化而导致的输出变化、则必须施加负载。 在这种情况下、我施加了1Mohm 电阻分压器、该分压器应在开关断开时使输出电压为2.5V、并在开关闭合时允许输出将线路驱动至200mV: