This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC17:施密特触发缓冲器

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC17, SN74HCS125-Q1, SN74LV8151, SN74LVC3G17, SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909786/sn74auc17-schmitt-trigger-buffer

器件型号:SN74AUC17
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125-Q1SN74LV8151SN74LVC3G17SN74AUP3G17

大家好、

我的客户希望 为 SN74AUC17应用3.3V 电源电压。 然而 、建议的运行条件为0.8~2.7V。 3.3V 电源电压有什么风险? 您能否为四个以上通道的施密特触发缓冲器提供其他选项? 谢谢!

此致

张奥林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、奥林、

    在 ABS 最大值表中记录了不保持建议运行条件的所有风险。

    我们目前只能使用 SN74HCS125-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一较大的器件是 SN74LV8151。

    如果您需要六个通道、2×SN74AUP3G17或 SN74LVC3G17可能起作用。