This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:MDO、MDIO 电平转换器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909287/lsf0102-mdo-mdio-level-shifter

器件型号:LSF0102

你(们)好

我们假设使用 LSF0102作为 MDC 和 MDIO 的电平转换器。

我附上一个方框图图像。

e2e.ti.com/.../e2e.xlsx

请您对其进行审核、并就任何问题向我提供反馈。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Na、

    到目前为止、一切看起来都很好、我会在实际原理图中添加旁路电容器。 57欧姆似乎有点小、您是否期望高数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    感谢你的答复。

    我刚才按照数据表中的表7操作。

    至少、MDC 的最大频率可在25MHz 左右。   

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 您希望通过上拉电阻器的电流为15mA、则使用57k Ω。

    您为什么需要15mA 的电流? 电容负载是否如此高? 您的驱动器甚至可以处理该电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢你的答复。

    驱动器是正常的 FPGA、因此实际上不需要5mA 电流、可以选择更大的电阻器。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Na、

    是的、我建议使用更大的电阻器、尤其是对于该速度。 下面的视频很好地解释了如何正确调整上拉电阻器的大小:

    https://training.ti.com/translation-lsf-family-0?context=1134826-1139264-1134794