This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS04:输出下冲、SN74LS04与 SN74LS14

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909733/sn74ls04-output-undershoot-sn74ls04-vs-sn74ls14

器件型号:SN74LS04

您好!

 

我的客户正在使用 SN74LS04NS 设计其电路板。

他们在输出端观察到一些下冲、如下所示。

 

它们将 SN74LS04NS 替换为 SN74LS14NS、然后输出下冲降低、如下所示。

SN74LS14NS 的输出下冲是否小于 SN74LS04NS?

或者、它们应该是相同的、我的客户观察到的只是器件流程变化?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    您很可能对您的最后一项陈述正确。 LS14可能来自较弱的批次(或较强批次的 LS04)、导致驱动强度略有差异、从而影响产生的下冲。