This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:正输入电压阈值(VT+)中的“摆幅”

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908102/sn74ahct1g14-swing-in-the-positive-input-voltage-threshold-vt

器件型号:SN74AHCT1G14

团队、  

您能确认以下内容是否正确。  正输入电压阈值(VT+)中的“摆幅” 在温度范围内的容差比在室温下的容差更小? 您能否详细说明数据表规格的方式?似乎唯一的变化是在5V Vcc -40C 至85C 的条件下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    虽然降低的温度范围似乎存在误差、但扩展的温度范围是正确的。 我会将其添加到我们的勘误表中、以便在将来修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦  

    为了进行确认、用户应假设温度范围对器件的输入阈值没有影响、因为这些不同规格范围内的值没有变化。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    温度不会显著改变输入阈值、大部分差异都来自过程移位。