This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:上拉电阻

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/909008/sn74lvc16t245-pullup-resistance

器件型号:SN74LVC16T245

你(们)好

SN74LVC16T245

我想问是否必须通过上拉电阻器分别将/1OE、/2OE、1DIR、2DIR 引脚连接到 VCCA?

是否可以  使用上拉电阻器?Ω 而非2 Ω 将/1OE、/2OE 连接到 VCCA。

是否可以  使用上拉电阻器?Ω 而非2 Ω 将1DIR、2DIR 连接到 VCCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您希望引脚具有不同的电压时、才需要单独的上拉电阻器。

    如果引脚的值始终相同、则根本不需要上拉电阻器。

    (如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则无需将 OE 拉高。)