This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:未收到消息、OE 线接地

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908728/sn74avc2t245-messages-not-being-received-oe-line-to-gnd

器件型号:SN74AVC2T245

团队、

此部件用于

两个板之间的 UART Tx 和 Rx 线路、称为 B1和 B2。  我们有一个上电情况

B2上未接收来自 B1的 Tx 消息。  

 

具有 SN74AVC2T245的电路板不会以的方式处理 SN74AVC2T245的 OE 线

数据表在第16页进行了说明。  

 

OE 线直接接地、而不是遵循数据表。  您能不能说后果是什么

如果以这种方式连接?  在2个电源出现之前、它是否会产生意外输出、或者

芯片是否可能会“挂起”,使其不能从一个级别清晰转换到

另一个?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OE 在加电完成前为低电平、则 I/O 的状态未定义、即方向可能错误、和/或输出可能驱动错误值。

    只要您没有超过绝对最大额定值、器件就会在加电后正常工作。 (所有输入均可承受过压、因此唯一的问题可能是施加到输出端的外部电压。 上电期间 Tx/Rx 线路上会发生什么确切情况?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    据我所知、将示波器探针的电容添加到信号上会使其正常工作! 因此我们不能完全确定信号是什么

    在加电期间看起来是什么样的。 有些电路板发生故障、无需更改即可开始工作、反之亦然。  因此,这很困难

    以清楚地了解所发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盲目猜测:上电时的短脉冲会导致振铃、从而可能超过正常信号电压。

    尝试添加任何类型的 LPF (串联电阻器、电容器、铁氧体等)以降低边缘速度。