This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B:ESD 额定值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40107B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908444/cd40107b-esd-rating

器件型号:CD40107B

大家好、

我们是否有关于 CD40107BF ESD 等级/额定值的数据?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我们目前没有 CD40107B F 封装的数据;但是、E 封装的额定电压为500V HBM、150V mm 和1.5kV CDM。

    如果您愿意、我可以测试 F 封装、这需要大约10 - 12周的时间。 我想 E 和 F 封装的结果与 DIP 封装相似。

    请告诉我、

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chad,

    这真的很有帮助。 我们的客户确认、这对他们来说是足够的数据。 谢谢!


    此致、

    Jejomar