This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:如何实现自动方向感应?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908949/txb0304-how-to-implement-automatic-direction-sensing

器件型号:TXB0304

大家好、

您能否介绍如何 在 TXB0304等电压转换器器件上实现自动方向感应?  

谢谢!

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出缓冲器在两个方向上都始终有效、但输出驱动器非常弱(使用1 kΩ 串联电阻器)。 如果 TXB I/O 引脚连接到(高阻抗) CMOS 输入、则 TXB 足够强大、可以设置该输入端的电压。 如果一个 TXB I/O 引脚被连接至一个 CMOS 输出、那么这个输出比 TXB 输出驱动器强很多、并且覆盖了 TXB 引脚上的电压。

    请参阅 《使用 TXB 型转换器进行电压转换的指南》。