This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:有关 LSF0108的一些问题...

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908869/lsf0108-some-questions-about-lsf0108

器件型号:LSF0108

降级器、

问题是:

如数据表所示、在 容性负载≤30pF 时、LSF0108可支持高达100MHz 的频率。 速度是否会受到上拉电阻器的影响?

如果是、电阻器值和速度之间的关系是什么?

2. LSF0108是否可以在未应用上拉电阻的推挽模式下工作?

谢谢。