This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:温度规格问题

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908311/sn74gtl2014-temperature-spec-question

器件型号:SN74GTL2014

您好!

请检查客户的问题、谢谢。

根据数据表、只有 Tstg 和工作温度。

1、最大结温是多少? 这是否与 Tstg=150C 相同?  

2、Tcase 最大值是多少?

工作温度为-40C~85C、这是否意味着建议的环境温度范围?

此致、

Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    我已经发布了该器件的以下热性能表、我认为客户要求提供这些值。 至于问题3、回答正确。 这是建议的环境温度。

    结果- Theta JA-High K
    136.8
    结果-θ JC、顶部
    63.0
    结果- Theta JB
    78.6.
    结果- psi JT
    11.9.
    结果- psi JB
    77.9.
    结果- Theta JC、底部
    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    客户不询问数据表中已有的值。 他们想知道器件可以处理的最高结温和最高外壳温度。 数据表未显示值。 您能帮您检查一下吗? 谢谢。

    此致、

    Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    有关最大结温、请参阅以下常见问题解答:

    未定义最大 Tcase。

    最大功率耗散可根据以下信息进行计算:

    可以使用数据表中的 CPD 参数以及本应用手册来计算功率耗散:

    http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Chad!!