This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:PSpice 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/907682/sn74lvc4245a-pspice-model

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

您好!

 我们是否有适用于 SN74LVC4245A 这一部分的 PSpice 模型?

客户需要它。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、不支持为此器件创建 PSpice 模型。 您选择此器件的原因是否具体? 我们提供与 PSpice 相同的功能与 SN74LVC8T245相同的 P2P 兼容设备

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。