This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:修订版 C PCN

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906710/sn74lvc1g17-q1-rev-c-pcn

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

您好!

您能告诉我 Rev.C 数据表的修订版吗?
为什么您将 V +、V-、ΔV 和 tpd 的值返回到 Rev.A 规格?
检查标准或装运检查是否有任何变化?
客户担心重新评估、那么您能给我提供信息吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuco、

    向使用此器件的所有客户发布的 PCN 将包含所有此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢你的答复。

    PCN 显示"准确反映器件特性"。
    它会更改器件阈值和上升时间。 这些是对拼写错误的更正吗?

    我知道一些测试条件没有改变。 这种理解是否正确?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    SN74LVC1G17-Q1数据表(修订版 A)的格式早于我们当前使用的格式。 当我们发布此器件的 DRY 封装选项时、必须先将数据表更新为最新格式、然后才能添加新封装。

    通常、将数据表更新为最新格式的第一步包括 复制现有数据表。 然后修改这些值和其他内容、以匹配要发布的器件。

    在这种情况下、由于人为错误、在更新所有值以匹配 SN74LVC1G17-Q1之前发布了数据表。 我们很快就意识到了这一错误、并使用您看到的更正重新发布了数据表。  如果您检查数据表的版本 A,您将看到没有值从版本 A 更改为版本 C --版本 B 由于这个错误包含了大量不正确的值。