This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:VIH&VIL 值

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/907776/sn74lvc1g97-vih-vil-values

器件型号:SN74LVC1G97

您好!

对于  3.3V 的 VCC、请所有人分享 SN74LVC1G97的 VIH VIL (最小值和最大值)。 数据表仅显示阈值输入电平。 因为我需要 VIH VIL 值来检查逻辑兼容性。

请答复。

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有施密特触发输入;上升沿和下降沿的阈值不同。 请参阅 了解施密特触发器。

    只需使用最小和最大值:最小 VIL = 0.84V、最大 VIH = 1.87V