This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT14:3.3V 至5V 电平转换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT14, SN74AHCT367

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/907582/sn74hct14-3-3v-to-5v-level-shifting

器件型号:SN74HCT14
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT367

大家好、团队、

SN74HCT14 (VCC=5V)能否接受3.3V 振幅信号?

初始配置思想如下:

SN74LV14APWR (VCC=3.3V)→SN74HCT14PWR (VCC=5V)

查看数据表、可以看到。 我只是想确保。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有具有 TTL 兼容输入(HCT/AHCT/ACT/LV-AT)的器件可用于3.3V 至5V 电平转换。

    为什么使用两个逆变器? SN74AHCT367等单路同相缓冲器也可以正常工作。