This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:寻找与 MC74VHCT50ADR2G 兼容的 P2P

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS1034, SN54ALS1034, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905875/sn74lvc07a-looking-for-p2p-compatible-with-mc74vhct50adr2g

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:SN74ALS1034SN54ALS1034SN74AHCT125

客户正在寻找具有半 MC74VHC50ADR2G 的 P2P 兼容设备。  

我们发现 SN74LVC07ADR 可能与此处的比较表竞争。 在 SN74LVC07上、VIH 和 VIL 的变化看起来不是很好。 我不确定在应用中它是否正常? 或者、您可以提出更合适的建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    07具有开漏输出、其输入不兼容 TTL。

    TI 具有 TTL 兼容输入 的六路 CMOS 缓冲器都没有相同的引脚排列。 您必须返回到 SN74ALS1034等双极器件、但这些器件没有 CMOS 兼容输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我对此有点困惑。 我发现"SN74LVC07ADR"的数据表中有与输入逻辑兼容的 CMOS (5V)、LVTTL (1.8V、2.5V 和3.3V)。

    这里是我对3个插座所做的比较表。 请仔细检查它是否正确?

    SN74LVC07ADR 的输出类型为开漏类型、这与 CMOS 或 TTL 兼容吗?  

    3.您是否更喜欢推荐 SN54ALS1034A 而不是 SN74LVC07ADR? 如果是、为了与 MC74LVHCT50ADR2G 兼容、我们需要检查应用中的哪些条件?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、这看起来不错。 请注意、LVTTL 适用于不同的电源电压、这对这种比较无关紧要。 并且 ALS 功耗高于 CMOS 台的功耗。

    2.理论上,漏极开路可与任何器件兼容。 但实际上、它需要一个上拉电阻器来生成高电压电平、并且上升沿非常慢。 因此、只有当电路恰好在该线路上具有上拉电阻器并且不需要高速时、LVC07才能成为 P2P 替代器件。

    3. LVC07需要 CMOS 电压电平(VIH > 3.5V)。 如果不需要 TTL 兼容输入、那么原始电路可能使用了 MC74VHC50DR2G。 因此、LVC07很可能不起作用。

    如果该电路可以处理缓冲器输出端的 TTL 电平、则 ALS1034A 输出将与它一同工作。 但是、如果使用 MC74VHCT50ADR2G 将 TTL 信号转换为 CMOS 信号、则 ALS1034A 将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在客户的原理图上、LVC07A 输出端有三个具有+5V 的10K 欧姆上拉电阻器。  其偏置功率为+5V。 它看起来输出可以处理 TTL 或 CMOS 的输出逻辑。  

    此应用的用途是将电平位移从3.3V 改为5V、然后将下游电路作为7段 LED 和硬件开关进行控制。 信号速度不快。  

    您之前提到过、对于 CMOS 电平、VIH 需要更高3.5V、因此无法根据以下电路使用 LVC07A、对吧? 我想与您确认这一点。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的上拉电阻器确实允许开漏输出。 但输入电压禁止使用 LVC 输入。

    输出端的电阻器还会将高电平 TTL 输出电压上拉至5V、因此可以将 SN74ALS1034置于该电路中。 唯一的缺点可能是其功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、由于输入逻辑、LVC07无法使用!

    SN74ALS1034似乎没有 SOIC、温度更高、为-40至85度/105度? 对吧?

    客户需要与 P2P 兼容的第二源解决方案。 请提供建议。 谢谢。  

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54ALS1034具有更宽的温度范围。

    如果客户关心第二个来源、最好使用 MC74VHCT125A/SN74AHCT125等更常见的器‌件进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    正如您提到的"输出端的上拉电阻器确实允许开漏输出。 但输入电压禁止使用 LVC 输入"  LVC 输入的含义是什么? 根据客户原理图、输入电压为3.3V 电源轨(电压变化为3.1至3.4V)。 它会违反"LVC07A"中的 VIH 规格、对吧? 在 LVC07A 中、VIH 范围为1.0725至3.85V。  

    遗憾  的是、客户不能更改 PCB 上的封装和引脚排列、因为现有的 MP 项目需要与半器件完全引脚对引脚兼容。 在这种情况下、似乎没有合适的器件来执行第二个源。 与您再次确认。   

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;我使用"LVC 输入"来指输入开关阈值。 (查看其他电源电压的 VIH 范围毫无意义;当 VCC = 5V±10%时、VIH 对于3.3V 输入信号过高。)

    实际上没有 P2P 设备。