This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:将器件暴露在高于其存储温度30分钟的温度下会产生什么影响?

Guru**** 2537890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/907409/sn74lvc245a-what-is-the-effect-of-exposing-a-part-to-temperatures-greater-than-its-storage-temperature-for-30-minutes

器件型号:SN74LVC245A

在这种情况下、某些逻辑器件位于温度为165°C、持续30分钟的电路板上、因为某些环氧树脂需要固化。

电路板当时未通电。

器件的最高存储温度为150DegC。

问:这种接触可能存在哪些问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    遗憾的是、我们没有任何数据说明器件在数据表中列出的建议运行条件之外的行为。

    我的意见:我认为板上的逻辑器件可以正常工作、器件中没有任何东西会因高温而损坏(请参阅 http://www.ti.com/materialcontent/home 以了解每个器件的制造情况); 但是、如果器件的运行超出数据表中的规格、TI 将不保证器件的功能。

    谢谢!

    乍得克罗斯比