This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC162244A:IBIS 模型中的26 Ω 串联电阻器?

Guru**** 2638465 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC162244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906347/sn74lvc162244a-26-ohms-series-resistors-in-ibis-model

器件型号:SN74LVC162244A

SN74LVC162244A 数据表指出,‘输出端口具有等效的26 Ω 串联电阻器,因此无需外部电阻器’。 我使用的是 sn74lvc162244a.IBS IBIS 模型(修订版1.1 -日期为12-17-2004),并且在没有串联的情况下获得600mV 下冲,驱动器添加一个33欧姆的串联电阻时会通过。

sn74lvc162244a.IBS 输出型号是否包括26 Ω 系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否附上原理图的图片以及与之相关的任何波形?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下方慢速和快速角的波形。 SN74LVC162244A 输出直接驱动至1.8V CMOS 输入。 我们使用 IBIS 来检查波形并验证过冲/下冲/回铃。

    您是否说不包含输出等效串联、我们需要在引脚输出上添加几乎26 Ω?

    驱动器[型号]    LVC162244A_OUT_18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表中提到的串联电阻器包含在 IBIS 模型中。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢!

    乍得克罗斯比