This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A-Q1:使能引脚上的压摆限制

Guru**** 2767245 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906410/sn74lvc244a-q1-slew-limitation-on-enable-pin

器件型号:SN74LVC244A-Q1

大家好、

 SN74LVC244A-Q1的使能引脚是否存在压摆率限制? 我想验证、如果快速信号切换使能引脚、ESD 单元不会被激活或类似的任何情况。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是该器件或任何其他 CMOS 输入的特性。

    快速压摆率确实会导致振铃、但这是否发生取决于布线长度、是否存在寄生电容和电感以及布线的端接方式。 如果布线长度超过4英寸、则可能需要仿真或测量电路板。 (有关如何终止长迹线的信息、请参阅 《LVC 设计者指南》的第1-27页。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答! 我还想问 VCC 引脚是否有任何压摆率限制?  

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要求最小或最大限制? 去耦电容器将防止您超过任何合理的上限、并且没有下限(尽管在 VCC 高于0V 和低于1.5V 时不保证器件正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求提供最大限制。  VCC 引脚上的电压在<1ms 内从0V 至3.3V。 这是可以接受的吗?

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正如我说过的、压摆率没有最低限制。