This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:产品选择

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74GTL2003, TXS0102, LSF0204, TXB0108, TXS0108E, TXB0104, SN74LVC2T45, SN74AXC4T774, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902819/sn74gtl2003-product-selection

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件:LSF0108TXS0102LSF0204TXB0108TXS0108ETXB0104SN74LVC2T45SN74AXC4T774SN74LVC1T45

大家好、

客户想要选择一个芯片:  

  • 需要实现接口电压转换、 例如 IIC、7916接口
  • 一侧3.3V 与另一侧1.62V-5.5V 之间的随机转换

客户认为 LSF0108/SN74GTL2003有许多限制、例如压差、最高电压仅支持5V。

您是否会与我们分享您对此案例的建议?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    LSF0108将 ROC 规格列为5V、但它可以支持+/-0.5V 变化的典型5V 电源。

    为了绕过 VrefB > VrefA+ 0.8V 的限制、我建议将 VrefA 设置为1.65V 电源、并将 VrefB 设置为5.5V、并根据需要将 IO 端口上拉至3.3V/1.65V/5.5V。

    当变化的 Vccb 电源低于3.3V Vcca 电源时、TXS0102无法支持 Vcca > Vccb。

    GTL 在运作上与 LSF 类似,并有同样的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的支持。  客户有几个问题:

    假设 LSF0108的工作条件为:VrefA 0.95V VrefB 设置为5.5V、IOA 侧固定为3.3V、B 侧随意从1.6-5.5V 更改

     1、IO 端口被上拉至1.65V-5.5V、A 和 B 两侧是否有电压、谁是高电平、谁是低电平有限制吗?

     ?A 侧的 IO 上拉电阻为3.3V、而 B 侧的上拉电阻在1.6-5.5V 之间任意变化、则 VrefB 是否小于5.5V、例如3.3V μ A

    3、 VrefA、IO 上拉、VrefB 和 IO 上拉、芯片启用时是否对上电序列有任何要求?  客户需要固定 A 侧的电压、并且 B 侧的电压在通信过程中不断变化。

    4. 如果 B 侧的电压持续从1.6伏变为5.5V,是否可以将上拉电阻固定在310欧姆?  它是否会减慢上升沿或影响低电压下的频率。

    5. 是否可以共享此器件的仿真模型?

    6. LSF0204是否有更好的优势? 如果客户想要使用4个 IO、他们能否相互替换?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    我们在此制作了出色的 LSF 应用视频集、其中介绍了 LSF 转换、多电压转换、升压和降压转换等基础知识。 如果对此有任何疑问、请告知我。

    当 VrefA 为0.95V、VrefB 为5.5V 时、您可以将 A 和 B 端口上拉至它们之间的任何值。 如果您具有 VrefB 浮动值、使其为 b/w 1.65和5.5V、则 A 和 B 端口不能超过该 VrefB 值。 因此、案例2无法完成。

    与 LSF010x 系列相比、LSF0204集成了200k Ω 偏置电阻器。 此外、与 LSF010x 系列相比、输出 EN 引脚略有不同。

    LSF 的仿真模型位于下面的 PF 中:

    下面随附了一个通用 TINA 模型:

    e2e.ti.com/.../2234.LSF0101.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    客户有以下问题需要您的帮助。

    客户复制了您共享的 Tina 模型。 如果引脚 b 上的上拉电阻为310、则不能下拉信号低电平、但手动建议上拉大约15mA。  客户想知道他是否有误解?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了下拉至0V、驱动器必须灌入流经 LSF 的所有电流、同时保持低电平。 LSF 不会将信号驱动为低电平。

    请观看有关升压和降压转换的 LSF 视频系列、并参阅应用手册:

    在这种情况下、客户需要使用较弱的电阻器(如1k Ω)来降低电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    客户的选择需求是实现接口电压转换、例如 IIC、7916、SPI 和其他接口。  一侧为3.3V。 另一方面、任何1.62V-5.5V 电平的双向转换速度都可以达到50M。  此芯片是否不合适?

    您能?推荐满足上述要求的芯片、还是需要为基于特定芯片的外设电路添加完整的推荐解决方案

    客户想知道如何在 LSF 手册中实现100M 速率?

    TXB0108可以解决这个问题吗? 还是其他芯片是合适的?

    TXS0108E 是否正常? 他想进行比较、您能否共享 Tina 仿真模型?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    TXB 或其他缓冲电平转换器无法处理开漏和双向的 I2C 信号。

    LSF 能够以50Mbps 速率支持推挽和开漏信号、但必须解决 Vccb > Vcca + 0.8V 的限制问题。

    我还建议考虑将 TXS0102用于速度不高的 I2C、并使用 TXB0104以25MHz 的速度支持 SPI 和其他推挽信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    是否可以共享 TXS0102和 TXB0104的 TINA 仿真模型? 客户在 TI 网站上没有找到。

    另一个问题是 SPI 需要50米。 我是否知道如何选择?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    遗憾的是、我们没有这些器件的 Tina SPICE 仿真模型。

    您可以在下面的此处参考各种行业标准接口的电平转换器选择:

    对于 SPI、SN74AXC4T774适用于1.8<>3.3V 转换。 但对于更高级别的器件,您将需要 SN74LVC2T45和 SN74LVC1T45器件。