This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:正在寻找与 MC74HC14ADR2G 兼容的 P2P

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/907031/sn74hc14-looking-for-p2p-compatible-with-mc74hc14adr2g

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:CD74HC14

客户正在寻找与 MC74HC14ADR2G 的半设备兼容的 P2P。  

是否有两项适合?

SN74ACT04DR

SN74HC14DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACT04具有 TTL 输入阈值、仅在5V 电压下运行、并且没有施密特触发器。

    交叉参考工具 指向 CD74HC14‍M96。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    在 TI 网站上为 ON Semiconductor MC74HC14ADR2G 运行交叉参考器件后、建议使用38个项目。

    以下所有项目是否能够替代 MC74HC14ADR2G? 谢谢。   

    CD74HC14M96 S 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 108,800 激活 比较 选择
    SN74HC14DR P 六路施密特触发反向器 672 825 激活 比较 选择
    CD74HCU04M96E4 F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 10、000 激活 比较 选择
    SN74HCU04DR F 六路逆变器 37 029 激活 比较 选择
    SN74HC14DRG3 F 六路施密特触发反向器 3、985 激活 比较 选择
    CD74HCU04M F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 5、995 激活 比较 选择
    CD74HC14MTG4 F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 250 激活 比较 选择
    CD74HC14M F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 12、932 激活 比较 选择
    CD74HC14ME4 F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 12、932 激活 比较 选择
    SN74HC04DRG4 F 六路逆变器 2、500 激活 比较 选择
    SN74HC14DRG4 F 六路施密特触发反向器 31 440人 激活 比较 选择
    SN74HCU04DT F 六路逆变器14-SOIC、-40至85 激活 比较 选择
    CD74HC04M F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 5、790 激活 比较 选择
    CD74HCU04M96 F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 10、000 激活 比较 选择
    SN74HC14QDRG4Q1 F 汽车类六路施密特触发反向器 4、998 激活 比较 选择
    CD74HC14M96E4 F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 108,800 激活 比较 选择
    CD74HC14MT F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 250 激活 比较 选择
    SN74HC14QDRQ1 F 汽车类六路施密特触发反向器 33 985 激活 比较 选择
    CD74HC04MT F 高速 CMOS 逻辑六路反向器14-SOIC -55至125 激活 比较 选择
    CD74HC14MG4 F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 12、932 激活 比较 选择
    CD74HC04M96E4 F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 115 679 激活 比较 选择
    CD74HCU04M96G4 F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 10、000 激活 比较 选择
    CD74HC14M96G4 F 高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器 108,800 激活 比较 选择
    SN74HC14D F 六路施密特触发反向器 75、796 激活 比较 选择
    SN74HC04DR F 六路逆变器 135 869 激活 比较 选择
    SN74HC04D F 六路逆变器 24 358 激活 比较 选择
    SN74HC04DT F 六路逆变器 500 激活 比较 选择
    SN74HCU04D F 六路逆变器 13 977 激活 比较 选择
    SN74HC04DRG3 F 六路逆变器14-SOIC、-40至85 激活 比较 选择
    SN74HC14DTG4 F 六路施密特触发反向器 496. 激活 比较 选择
    SN74HC14DT F 六路施密特触发反向器 496. 激活 比较 选择
    SN74HC14DG4 F 六路施密特触发反向器 75、796 激活 比较 选择
    SN74HC14DE4 F 六路施密特触发反向器 75、796 激活 比较 选择
    SN74HC14DRE4 F 六路施密特触发反向器 31 440人 激活 比较 选择
    SN74HCU04DRG4 F 六路逆变器14-SOIC、-40至85 激活 比较 选择
    SN74HC04DE4 F 六路逆变器 24 358 激活 比较 选择
    CD74HC04M96 F 高速 CMOS 逻辑六路反向器 115 679 激活 比较 选择
    SN74HC04DRE4 F 六路逆变器 2、500 激活 比较 选择
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要 S 条目。 请参阅交叉参考代码定义。