This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:我们能否将 An 和 Bn 的未使用引脚直接连接到 Vcc 或 GND?

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906949/sn74lvc245a-can-we-connect-unused-pin-of-an-and-bn-to-vcc-or-gnd-directly

器件型号:SN74LVC245A

各位专家:

未使用的引脚必须保持在 Vcc 或 GND 上。 这是否意味着我们必须上拉/下拉? 我们能否将未使用的引脚直接连接到 Vcc 或 GND?

此致、

Uchikoshi