This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:What 's the RθJC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906453/sn74hc595-what-s-the-r-jc

器件型号:SN74HC595

在 d/s 中、它仅 RθJA μ A 的细节。 是否可以支持 n ü RθJC?

对于温度为-40度至125度的温度范围、这种自然通风温度和温度范围有三个定义吗?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您希望获取此信息的软件包是什么?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    什么封装?

    我不确定你的第二个问题是什么意思、请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它采用 SOIC 封装。  

    非常感谢

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅以下内容:

    结果- Theta JA-High K
    79.0
    结果-θ JC、顶部
    39.1.
    结果- Theta JB
    36.7.
    结果- psi JT
    8.4.
    结果- psi JB
    36.4%
    结果- Theta JC、底部
    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比