This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-EP:同相(SN74LVC1G17MDCKREP)和反相(SN74LVC1G14MDBVREP)缓冲器的源阻抗是多少

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906484/sn74lvc1g17-ep-what-is-the-source-impedance-of-non-inverting-sn74lvc1g17mdckrep-and-inverting-sn74lvc1g14mdbvrep-buffers

器件型号:SN74LVC1G17-EP

可能涉及的对象:

  同相(SN74LVC1G17MDCKREP)和反相(SN74LVC1G14MDBVREP)缓冲器的源阻抗是多少?

我在透视图数据表中没有看到此信息。  此外、如果数据表中未提供任何 TI 缓冲器、如何计算其输出阻抗?

谢谢


艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从最坏情况下的输出电压/电流得出最坏情况下的输出阻抗。 Ω、在3V 时、ROL = VOL / IOL = 0.4V/16mA = 25 μ A。 典型输出阻抗约为其一半。