This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC244:我们是否能有指南来展示 SD 卡应用的置信度布局?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902717/sn74auc244-could-we-have-the-guide-to-show-the-confidence-layout-for-sd-card-application

器件型号:SN74AUC244

您好、先生、

我有一位客户正在将我们 的 SN74AUC244用于他们的 SD 卡应用设计、但他们无法获得文档来显示 SN74AUC244功能的长度支持是如何的? 目前、他们发现 SoC 指导约为3cm、系统布线+电缆约为21cm。 我们的解决方案是否仍能保证性能? 或者、我们的经验可分享给客户的迹线长度存在一些限制?

请参阅 SoC 指南列表

CLK 频率:208MHz

数据速率:104Mbps

SD 卡容性负载:5pF

总线长度:<3cm

期待收到您的评论。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    如果可能、我们建议将容性负载保持在70pF 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您意味着它们可以保持其电流设计的布线长度(大约21cm)、但我们建议它们尽可能将 电容负载保持在70pF 以下?如果它们可以遵循您提到的特定规格、则可以保持其布线长度?

    BTW、我们的缓冲器是否获得了布局布线长度的任何限制数据?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    AUC 系列专为高速应用而设计、因此21 cm 线迹可能不会对它们造成任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的分享。

    乔治