This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA 最小值更改为1.4V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906325/txs0108e-vcca-min-changed-to-1-4v

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在设计 一款具有1.2V 至3.3V 双向电平转换功能的产品、并选择了 TXS0108转换器。 但是、今天他们注意到、最小输入逻辑电平电压已更改为1.4V。该器件是否不再在1.2V 下工作、如果是、 他们想知道原因?

如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。  

希望很快能收到您的回复。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    到目前为止一切都很好! 希望它也能为您带来好处!

    是的、我们最近将数据表从1.2V 更新为1.4V 最小 Vcc 支持、正如我们在广泛验证过程中发现的、1.2V 支持无法保证在满足所有数据表电气规格的工艺、温度角范围内提供。

    如果您提供有关应用要求的更多信息、我可以帮助您提供不同的电平转换解决方案。

    客户能否考虑具有 DIR 控制的 SN74AXC8T245 (8通道0.65 <>3.6V 缓冲电平转换器)?