This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A 接地

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906280/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a-ground

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

这是 SN74LVC4245A 的特殊应用 ,GNDA 是输出信号的接地,比 输入信号接地(GNDB)高1V。  客户执行测试、发现 PIN11&12和 PIN13已断开连接、 因此 他们分离了 PORta GND (PIN1112)和 PORTB GND (PIN13)、如下图所示、现在电路运行良好。  仍有两个问题需要您的帮助:

 

  1.  PIN11&PIN12是否独立于芯片内的 P13? 是否可以在 PIN12&PIN 上施加1V 电压、在 PIN13上施加0V 电压?

  2. 如果上述问题的答案是肯定的、 那么 VCCA 的最小电压是多少?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    这些 GND 在内部连接、不得被拉至不同的电平。

    如您所述、引脚11、12和引脚13分别不被视为 GNDA 和 GNDB。

    如果是这种情况、数据表会指出这一点。 该电平转换器无法使用不同的 GND 平面执行数字隔离。 所有3个必须连接至0V、而不是连接至不同的电压。 您还可以考虑使用 SN74LVC8T245、这是一种 P2P、允许灵活的 Vcc 电源(两者均为1.65至5.5V)。