This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013B CMOS DFF 逻辑图错误?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906088/cd4013b-cd4013b-cmos-dff-logic-diagram-error

器件型号:CD4013B

查看数据表第1页的逻辑图、可以看到 Q 的输出引脚1 (13)路径中有三个逆变 器。按照图中的逻辑、我很确定它应该只有两个逆变器。  否则、Q 和 Q 将不是相同的值。  

这是否会在数据表中修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在报告后、它才会被修复。 我已经完成了。
    (除第一页外、每页底部都有一个"提交文档反馈"链接。)