This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:电流参数请参阅

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905558/sn74hc244-current-parameter-consult

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

大家好、

SN74HC244数据表声称"每通道5V 时±6mA 输出驱动。 在表6.1中、 持续输出电流 IO=±35mA、这是针对一个通道还是8个通道一起使用?  

此外、如何计算该器件的最大电流输出? 我的客户希望此设备使用6*10mA,您是否有任何风险? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC 器件的设计目标是在最高6mA 的输出电流下实现;这是指定 VOL/VOH 的最大值(对于5V±10%的电源、请参阅第6.3节)。

    可以尝试消耗更大的电流、但不能保证输出晶体管上的压降;VOL 可能会变得很高、以至于负载的剩余电压不足。

    第6.1节中35mA 的绝对最大额定值显示了器件可能损坏的位置。

    总限值显示为"流经 VCC 或 GND 的持续电流"。

    最好使用具有更强输出的器件、例如 SN74LV244A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens,è s

    感谢您在此处的回复。

    第6.1节中35mA 的绝对最大额定值显示了器件可能损坏的位置。 这适用于一个通道、对吧? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;请参阅 了解和解释标准逻辑数据表的第4.4.8节。