This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输入阻抗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905439/sn74lvc1g08-input-impedance

器件型号:SN74LVC1G08

SN74LVC1G08的确切输入阻抗值或范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA MΩ 从最坏情况下的输入泄漏电流可得出最低的输入阻抗:5V/5k Ω= 1k Ω。 典型的泄漏电流要小很多数量级、室温下大约为零、因此输入阻抗的上限约为无穷大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    根据电源电压、它可以介于10至25欧姆之间。

     


    编辑:很抱歉、我误读了输出的输入、请参阅 Clemens 对输入阻抗的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!