This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:OE 上拉要求

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905455/sn74axc8t245-oe-pull-up-requirement

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

是否需要在上电期间将 OE 引脚拉至 VCCA? 数据表显示"为了确保电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻抗状态、OE 应通过上拉电阻器连接到 VCCA。" 但是、此处的其他帖子表明没有必要(例如、请参阅 https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/816559/3022045?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AXC8T245%252520OE#3022045的答案)。  

本应用报告似乎还建议内部干扰抑制电路应防止任何启动干扰: http://www.ti.com/lit/an/scea058a/scea058a.pdf?&ts=1589472875596

我们计划将 OE 直接接地(即始终启用)。 如果我们在上电期间不将 OE 上拉至 VCCA、是否存在毛刺脉冲或意外输出的风险? 或者、数据表中的建议是否只是说、如果您在启动期间需要高阻态输出、则只需要上拉 OE?

此外、AXC 和 AXCH 系列之间的这一要求是否存在差异?

谢谢、

Jadon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jadon、

    对于 AXC 和 AXCH 器件、您可以在电源期间使其保持启用状态、而不会出现毛刺脉冲。 唯一需要注意的是、如果未禁用、器件可以在加电期间传递数据、因此您需要确保这不会对您的系统造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadon、您好!

    欢迎使用 e2e!

    请参阅有关 OE 连接的常见问题解答:这也适用于 AXC 系列器件、但需要连接到 GND 以启用 IO (低电平有效 OE)

    AXCH 具有总线保持输入、可在 IO 悬空时尝试保持最后一个已知状态。 非总线保持器件不具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、这个常见问题解答正是我要寻找的。