This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34DCKR 结至外壳(θJc)的热阻信息请求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905454/sn74lv1t34-request-for-thermal-resistance-information-for-junction-to-case-jc-of-sn74lv1t34dckr

器件型号:SN74LV1T34

大家好、

我们的客户希望获取 SN74LV1T34DCKR 的结至外壳热阻值。
如果您可以共享所有热值、这会更有帮助。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅以下内容:

    结果- Theta JA-High K
    305.3
    结果-θ JC、顶部
    209.8
    结果- Theta JB
    104.4.
    结果- psi JT
    77.7.
    结果- psi JB
    103.6
    结果- Theta JC、底部
    不适用

    谢谢!

    乍得克罗斯比