This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIL308

Guru**** 2515770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283, CD4511B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905093/til308

主题中讨论的其他器件:TLC59283CD4511B

正在寻找替换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    该器件已停产十多年。 通过更换部件、我假设需要修复一些旧的显示板。 是这样吗? 没有单个器件更换(据我所知)。 单独的7段 LED 显示屏和 BCD 编码器可以实现大部分(或全部)接口、但不能实现引脚对引脚兼容。 需要做很多工作来解决这个问题、这是值得的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

      此器件没有 P2P 替代产品、但您可以使用我们的 TLC59283进行尝试。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您可以做得更好。 CD4511B 更加接近。