This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC08:SN74AHC08PW

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904904/sn74ahc08-sn74ahc08pw

器件型号:SN74AHC08

您好!

我使用 SN74AHC08PW 与门、发现输入存在一些问题。如下所示:

为什么输入 b 具有 a `s 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用示波器的屏幕截图功能、以便图像可读。

    哪一个是输入?

    CMOS 输入为高阻抗、因此它们的电压仅由驱动它们的另一个器件确定。 请显示您的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    都有输入。  通道1是输入 A、 2是输入 B。 1Y 与通道1相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示连接到 LED_R、LED_R_PWM 和 LED_R_PWM_COM 信号的所有其他信号。