This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SON 封装的尺寸

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903533/sn74lvc1g08-size-for-son-package

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

 我有2个问题、

在数据表中、SON 封装具有2个封装尺寸、我们如何使用相同的器件型号识别它们?

SN74LVC1G08DRY2与 SN74LVC1G08DRYR 之间有何区别? 为什么 使用相同的 SN74LVC1G08DRY2时、我们会看到不同的卷带尺寸?

  

   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    该器件采用两种 SON 封装、分别为 DRY 和 DSF。 DSF 封装为方形封装、尺寸为1.0 x 1.0mm、DRY 封装尺寸为1.45 x 1.0mm。

    关于 DRY2和 DRYR 封装指标之间的差异、我将与我们的产品工程团队联系、稍后我将与您联系。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRY2和 DRYR 之间的唯一区别是磁带中引脚1方向的象限分配。

    同一订购代码有多种可能的卷带尺寸;这可能是由不同的制造工厂造成的。 据我所见、它们彼此兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    以下是包装指标:

    R -零件以较大卷带发货
    T -零件以较小卷带发货
    2 -零件以 R 指示器相同的卷带发货、但卷带袋内的引脚方向不同。 这是由于客户的请求而完成的。

    谢谢!

    乍得克罗斯比