This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:上升沿的详细规格

Guru**** 2841570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904838/sn74lvc1g175-detail-spec-for-the-rising-edge

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件: TLV7031

您好!  

我的客户希望了解 SN74LVC1G175上升沿的详细规格。 我们在数据表中找不到规格。 您能就此提出一些建议吗?

如何使用 IC 的详细规格来判断 CLK 引脚的上升电压? 阈值 V? 上升时间(最小值和最大值)?

2.客户想要检测其系统应用的上升沿。 在5V 电源系统中、他们希望使用一个脉冲、在 CLK 引脚上具有3.2V 高电平的100ms 缓慢上升时间、它能使 Q 翻转至高电平吗?  

如果没有、您是否有任何建议来检测 CLK 引脚的上升沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路可能无法正常工作、因为该器件可以以高输出启动;请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    CMOS 输入具有电压阈值、但它可以位于 VIL 和 VIH 之间的任意位置、因此3.2V 过低。 此外、100ms 的上升时间太慢;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    如果有3.3V 电源并且无需严格控制3.2V 信号的阈值、则可以在 CLK 输入之前添加一个施密特触发缓冲器。 否则、您将使用比较器(例如 TLV7031)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    克莱明是正确的。 遗憾的是、对于该器件、时钟信号上升得太慢、并且上升到的水平不够高、这可能会导致器件运行产生不必要的结果。 具体解决您的问题:

    数据表的第6.6和6.7节提供了有关 CLK 信号时序的详细信息、第6.3节(V_IH)提供了阈值 V 的规格

    2.否,该时钟信号将不足以切换 Q 输出。

    3.参见克莱明的答复。