This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:电源电压低于1.5V 时的输出

Guru**** 2383410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904456/sn74lvc1g74-output-when-the-power-supply-goes-below-1-5-v

器件型号:SN74LVC1G74

您好、专家、

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/877100/3245022

 

关于  在上述课程中讨论电源电压低于1.5V 时的输出、

"建议运行条件表显示、当电源电压低于1.5V 时、输出值可能会发生变化

为了确保电源中断后的已知输出状态、在这种情况下、处理器必须将 CLR 拉低。 (如果处理器输出变为高阻抗、您可以添加一个下拉电阻器。)"


问题

这是否意味着、如果客户将 CLR 拉低、即使 Vcc<1.5V、输出也会固定为低电平?

 

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    CLR 引脚将强制输出为低电平。 即使低于建议的工作电压、也会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    非常感谢您的回答!!

    穆克