请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G74 您好、专家、
https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/877100/3245022
关于 在上述课程中讨论电源电压低于1.5V 时的输出、
"建议运行条件表显示、当电源电压低于1.5V 时、输出值可能会发生变化
为了确保电源中断后的已知输出状态、在这种情况下、处理器必须将 CLR 拉低。 (如果处理器输出变为高阻抗、您可以添加一个下拉电阻器。)"
问题
这是否意味着、如果客户将 CLR 拉低、即使 Vcc<1.5V、输出也会固定为低电平?
谢谢
穆克