This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:74LVC1G17

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904030/sn74lvc1g17-74lvc1g17

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、问候!!

  其中一个产品  IC:74LVC1G17用于 了解全功能 IC:74LVC1G17 Schemitt Trigger I 下载 scem635.zip、 IC:74LVC1G17、SN74LVC1G17.cir (SPICE 模型文件) 在 LTSPICE 工具中添加以创建要测试的 IC 组件。

.SUBCKT SN74LVC1G17 Y A VCC AGND

XU1 Y A VCC VCC AGND LOGIC_GER_2PIN_OD_LVC_1i_AND_PP_ST_SN74LVC1G17 .END

如果您可以看到- 1stline -只有4个参数、 并且列出了:y A VCC AGND

2ndline-5参数列出:Y A VCC VCC AGND,其引脚映射不相等。 -

我无法在 LTSPICE 工具中创建模型。

在文件 SN74LVC1G17.cir 中进一步向下- 我找到了此行

.SUBCKT LOGIC_GER_2PIN_OD_LVC_1i_and_PP_ST_SN74LVC1G17输出 B VCC GND

根据数据表、该器件具有5个引脚、其中5个引脚未连接、1个引脚未连接(NC)

案例1:我已修改为1stline 至- Y A B VCC AGND

其余的文件都是相同的;使用此模型创建并工作

CASE2:我已修改为

1stline 至 Y A B VCC AGND

第2行至 XU1 Y A NC VCC AGND LOGIC_GATE _2PIN_OD_LVC_1i_AND_PP_ST_SN74LVC1G17

根据数据表-引脚未连接文件的其余部分相同;

这个模型创建了-并且工作正常

案例3:我已修改为

1stline 至 Y A B VCC AGND

第2行至 XU1 Y A B VCC AGND LOGIC_GATE _2PIN_OD_LVC_1i_AND_PP_ST_SN74LVC1G17

根据引脚命名约定。 文件的其余部分都相同;

这个模型创建了-并且工作正常

案例1、案例 E2和案例3的结果不同。

所有这些情况下的输入引脚 A 均通过49.9K 电阻接地、IC 通过3.3VDC 供电

案例1:Y 输出大约为0.65V、输入端的电压为0.3765V

CASE2:显示 Y 输出和 A 输入无电压

共源共栅3个:Y 输出大约为0.1542V,输入电压为7.38mV

请分享适用于74LVC1G17 IC 的正确且更新的模型。

根据数据表输入、引脚1是 NC、它是否在内部连接到 VCC?

提前感谢您的反馈和意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Girikumar、

    请允许我在几天内为您找到解决方案。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Girikumar、

    我们的模型仅支持在 TINA-TI 和 PSpice (pspice.com)中工作。 请尝试在 TINA-TI 中使用该模型、看看它是否适合您。 您可以使用以下常见问题解答:  

    谢谢!

    乍得克罗斯比