This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902446/esd

您好!

感谢您提供相关信息。

请提供再采矿吹扫零件信息。

完整 IPN 说明 MFR。 名称 MFR。 器件型号 分级 人体放电模式 机器放电模型 带电器件模型
图-ITLH-C78567-001 ic、log、Q-switch、tSSOP、SN74CBT3 应用工程师 SN74CBT3306PWR IC      
图-ITLH-C88127-001 IC、LOG、Q 开关、TSSOP、74CBT312 应用工程师 SN74CBT3125PWRG4 IC      
图-ITLH-C88163-001 IC、LOG、Q-switch、TSSOP、SN74CBTD 应用工程师 SN74CBTD3384PWR IC      
图-ITLH-C88181-001 IC、LOG、Q 开关、TSSOP、SN74CBTL 应用工程师 74CBTLV3125PWR IC      
图-ITLH-E72154-001 IC、LOG、Q 开关、QFN、SN74CBT312 应用工程师 SN74CBT3125RGYR IC      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhsay、

    让我检查一下并返回给您-由于这些器件相当旧、因此提取此信息可能需要一段时间。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在以下请求中发出温和的提醒:

    希望您也能这样做。

     

     

    谢谢、此致、

     

    Akshay Shinde

    技术人员–组件工程

    印度浦那

     

    创造可提高客户竞争力的价值

    +91 66589360   直拨(VoIP :9360)
    +91-9604534050 移动设备

     

    akshay.shinde@flex.com       II   www.flextronics.com

     

    仅限受限使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我们的团队正在研究这些信息、但由于器件相当旧、因此需要一些时间才能找到这些信息。

    您能否帮助我了解为何您需要所有这些器件的 ESD 信息? 它们是否用于不同的应用?

    如有需要、您可以通过电子邮件(saminah_c@ti.com)共享详细信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saminah、

    感谢 您发送邮件。

    我们目前正与我们的制造工厂之一合作、收集 ESD 信息。

                   

    地点:珠海。

    项目:英特尔。

    对于您的问题,“为何需要 ESD 数据”

    • 为了测试具有.r.t HBM (人体放电模型)、mm (机器放电模型)、CDM (充电器件模型)电压电平的器件、我们的工厂需要此信息。

    谢谢、此致、

     

    Akshay Shinde

    技术人员–组件工程

    印度浦那

     

    创造可提高客户竞争力的价值

    +91 66589360   直拨(VoIP :9360)
    +91-9604534050 移动设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您分享详细信息。 我将通过电子邮件和这个 e2e 向您发送最新信息。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、您好!

     

    在以下请求中发出温和的提醒:

    希望您也能这样做。

     

    完整 IPN

    说明

    MFR。 名称

    MFR。 器件型号

    分级

    人体放电模式

    机器放电模型

    带电器件模型

    图-ITLH-C78567-001

    ic、log、Q-switch、tSSOP、SN74CBT3

    应用工程师

    SN74CBT3306PWR

    IC

     

     

     

    图-ITLH-C88127-001

    IC、LOG、Q 开关、TSSOP、74CBT312

    应用工程师

    SN74CBT3125PWRG4

    IC

     

     

     

    图-ITLH-C88163-001

    IC、LOG、Q-switch、TSSOP、SN74CBTD

    应用工程师

    SN74CBTD3384PWR

    IC

     

     

     

    图-ITLH-C88181-001

    IC、LOG、Q 开关、TSSOP、SN74CBTL

    应用工程师

    74CBTLV3125PWR

    IC

     

     

     

    图-ITLH-E72154-001

    IC、LOG、Q 开关、QFN、SN74CBT312

    应用工程师

    SN74CBT3125RGYR

    IC

     

     

     

     

     

    谢谢、此致、

     

    Akshay Shinde

    技术人员–组件工程

    印度浦那

     

    创造可提高客户竞争力的价值

    +91 66589360   直拨(VoIP :9360)
    +91-9604534050 移动设备

     

    akshay.shinde@flex.com       II   www.flextronics.com

     

    仅限受限使用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我已离线与您联系、以了解有关这方面的更多详细信息。

    现在、我将关闭此主题、并在我们拥有这些主题后更新详细信息。

    此致

    Saminah