This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:PECI 接口电平转换器、电压范围为1.05V 至1.8V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903779/lsf0101-level-translator-for-peci-interface-from-1-05v-to-1-8v

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件: TXB0302

你(们)好

我希望使用 LSF0101作为平台环境控制接口(PECI)的电平转换器。
它是一个单线双向接口、工作速度高达1MHz。
所需的电平转换为1.05V (PECI 主机)至1.8V (PECI 客户端)。
请注意、该接口将始终在总线上具有一周的下拉电阻。
主机和设备通过上拉线路进行通信。 逻辑位根据上拉线的时间来决定。
请分享您对此 LSF0101应用场景的评论。

谢谢

Sanjeev G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjeev、

    我认为这没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    感谢您的建议。 我没能在前面添加我们对自动双向 电压转换器的要求。 AXC 系列具有方向控制。

    我还将检查 TXB0302是否满足我们的电压电平要求。 器件中有两个位、因为我们 只需要一个位、所以我们将不使用另一个位。

    您能为 LSF0101和 TXB0302的 TINA SPICE 模型提供帮助吗?

    谢谢

    Sanjeev G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjeev、

    我们目前没有用于这些的模型。