This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:输入悬空时的输出电压误差

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-Q1, SN74LVC1T45, SN74LVC1G126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904516/sn74lvc1t45-q1-output-voltage-error-when-input-floating

器件型号:SN74LVC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45SN74LVC1G126-Q1

尊敬的团队:

我的客户使用 SN74LVC1T45-Q1作为车身控制模块中高侧驱动器和 MCU 之间 SPI 信号的电平转换器、如下所示:

问题在于 、当高侧驱动器1和高侧驱动器2都通电时、SN74LVC1T45-Q1 可以正确输出3.3V 信号;只有 高侧驱动器2通电时、SPI 会使信号电平降至~2V。

根据我的理解、CMOS LVC 系列的输入不能悬空。 因此 、当高侧驱动器1关断时、SN74LVC1T45的输入悬空、导致 SN74LVC1T45中的 CMOS 输出级在特定电平下导通并干扰3.3V 电压。  

我的问题如下:

  • 我的理解是否正确? 这是否是输出电压错误的根本原因?
  • 我的客户想要的是输入悬空时的高阻态输出。 我们能否使用 SN74LVC1T45实现这一点?
  • 如果不是、有什么替代的自动等级器件?

非常感谢!

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、京元、

    如果输入悬空、则电压可能漂移超过开关阈值、从而导致输出切换。 您可以使用具有输出使能功能的 SN74LVC1G126-Q1。 如果您通过上拉电阻器1的电源来连接 OE 输入、则在该电源断电时应禁用该输入。

    借助其过压耐受输入、它可以在 Vcc 为3.3V 时处理5V 输入、从而使您能够进行电平降压。